DUG_Motion Sensor_WH-06

Batterien austauschen

So tauschen Sie die Batterien aus:
  1. Drehen Sie den Sensor gegen den Uhrzeigersinn, um ihn von der Basisplatte zu lösen.
  2. Entfernen Sie die Schrauben von der Batterieabdeckung, um Zugang zu den Batterien zu erhalten.
  3. Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein und bringen Sie dann die Batterieabdeckung wieder an.
    Die LED blinkt siebenmal grün und hört dann auf zu blinken.
    HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Dreiecksmarkierungen auf der Batterieabdeckung und dem Sensor aufeinander ausgerichtet sind.
  4. Ziehen Sie die Schraube an, mit der der Sensor und die Batterieabdeckung befestigt sind.
  5. Positionieren Sie den Sensor auf der Basisplatte und drehen Sie ihn dann im Uhrzeigersinn, bis er auf der Basisplatte einrastet.
    WICHTIG: Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den geltenden Vorschriften.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?