DUG_Motion Sensor_WH-06

Erkennungsverzögerung einstellen

Die Erkennungsverzögerung ist die Zeit, die der Sensor benötigt, um nach der Erkennung einer Bewegung zu reagieren.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
    HINWEIS: Vor der Übernahme der neuen Einstellungen müssen Sie den Sensor aktivieren (drücken Sie die Funktionstaste oder simulieren Sie die Bewegung).
  2. Tippen Sie auf Geräte > Bewegungssensor > Erkennungsverzögerung (A), um eine der folgenden Optionen (B) auszuwählen:
    • 15 s

    • 30 s

    • 45 s

    • 60 s

    VORSCHLAG: Darüber hinaus können Sie die Erkennungsverzögerung des Sensors einstellen, indem Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Bewegungssensor > Geräteeinstellungen > Erkennungsverzögerung (A) tippen.
    HINWEIS: Durch Ändern der Erkennungsverzögerungszeit von langer auf kurze Dauer verkürzt sich die Lebensdauer der Batterie.
  3. Tippen Sie auf Fertig.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?