DUG_Sensor teto_WH-06

Definir o atraso de deteção

O atraso de deteção é o tempo que o sensor demora a responder após a deteção do movimento.
  1. No ecrã inicial, toque em .
    NOTA: Antes de aplicar as novas definições, ative o sensor (prima a tecla de função ou simule o movimento).
  2. Toque em Dispositivos > Sensor teto > Atraso de deteção (A) para selecionar uma das seguintes opções (B):
    • 15 s

    • 30 s

    • 45 s

    • 60 s

    SUGESTÃO: Além disso, pode definir o tempo de atraso de deteção tocando no separador Controlo, Sensor teto > Definições do dispositivo > Atraso de deteção (A).
    NOTA: Alterar o tempo de atraso na deteção de longa para curta duração reduz a vida útil da bateria.
  3. Toque em Feito.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?