DUG_Motion Sensor_WH-06

Réglage du délai de détection

Le délai de détection est le temps nécessaire au capteur pour réagir après la détection d'un mouvement.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
    NOTE: Avant d’appliquer les nouveaux réglages, activez le capteur (appuyez sur la touche de fonction ou simulez le mouvement).
  2. Appuyez sur Equipements > Capteur de mouvement > Délai de détection (A) pour sélectionner l'une des options suivantes (B) :
    • 15s

    • 30s

    • 45s

    • 60s

    SUGGESTION: De plus, vous pouvez régler le délai de détection du capteur en appuyant sur l’onglet Contrôle Capteur de mouvement > Paramètres de l’équipement > Délai de détection (A).
    NOTE: Le passage du délai de détection d’une durée longue à une durée courte raccourcit la durée de vie de la batterie.
  3. Appuyez Sur Terminé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?