DUG_Motion Sensor_WH-06

Geräteempfindlichkeit einstellen

Die Empfindlichkeitsstufe gibt an, wie empfindlich der Sensor auf die Erkennung von Bewegungen reagiert.
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Bewegungssensor > Empfindlichkeit (A), um eine der folgenden Optionen (B) auszuwählen:
    • Niedrig

    • Mittel

    • Hoch

    HINWEIS: Die Empfindlichkeit ist standardmäßig auf Mittel eingestellt.
    VORSCHLAG:
    • Darüber hinaus können Sie die Sensorempfindlichkeitsstufen ändern, indem Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Bewegungssensor > Geräteeinstellungen > Empfindlichkeit (A) tippen.

    • Eine Anpassung der Empfindlichkeit kann die Anzahl der Ereignisse, die der Sensor erkennt, erhöhen oder verringern. Durch Auswahl der Empfindlichkeitsstufe „Hoch“ wird die geringste Bewegung erkannt.

  3. Tippen Sie auf Fertig.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?