DUG_Motion Sensor_WH-05

Ajuste de la sensibilidad del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede establecer los niveles de sensibilidad del sensor.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Toque Dispositivos > Sensor de movimiento > Sensibilidad (A) para seleccionar una de las siguientes opciones (B):
    • Bajo

    • Medio

    • Alto

    NOTA: La sensibilidad se establece en Medio de forma predeterminada.
    SUGERENCIA:
    • Además, puede cambiar los niveles de sensibilidad del sensor tocando la pestaña Control Sensor de movimiento > Ajustes del dispositivo > Sensibilidad (A).

    • El ajuste de la sensibilidad puede aumentar o disminuir los eventos que detecta el sensor. Si se selecciona "Alto", el nivel de sensibilidad elevado detecta el más mínimo movimiento.

  3. Toque Hecho.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?