DUG_Motion Sensor_WH-06

Indstilling af enhedens følsomhed

Følsomhedsniveauet angiver, hvordan sensoren reagerer på at registrere bevægelse.
  1. Tryk på på Hjem skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Bevægelsessensor > Følsomhed (A) for at vælge en af følgende muligheder (B):
    • Lav

    • Medium

    • Høj

    BEMÆRK: Som standard er følsomheden indstillet på Medium.
    TIP:
    • Derudover kan du ændre sensorens følsomhedsniveauer ved at trykke på fanen Styring Bevægelsessensor > Enhedsindstillinger > Følsomhed (A).

    • Justering af følsomheden kan øge eller reducere de begivenheder, som sensoren registrerer. Hvis du vælger et "højt" følsomhedsniveau, registreres den mindste bevægelse.

  3. Tryk på Færdig.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?