DUG_Motion Sensor_WH-06

Réglage de la sensibilité de l’appareil

Le niveau de sensibilité indique dans quelle mesure le capteur réagit à la détection d'un mouvement.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Capteur de mouvement > Sensibilité (A) pour sélectionner l'une des options suivantes (B) :
    • Basse

    • Moyenne

    • Haute

    NOTE: La sensibilité est définie par défaut sur Moyenne.
    SUGGESTION:
    • Vous pouvez également modifier les niveaux de sensibilité du capteur en appuyant sur l’onglet Contrôle Capteur de mouvement > Paramètres de l’équipement > Sensibilité (A).

    • Le réglage de la sensibilité peut augmenter ou réduire les évènements détectés par le capteur. La sélection du niveau de sensibilité « Haute »détecte le mouvement le plus léger.

  3. Appuyez Sur Terminé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?