DUG_Thermostat d'Ambiance_WH-09

Configuration de l’appareil

IMPORTANT: Les données de température du capteur seront utilisées comme entrée pour le système de chauffage de la pièce. Si une pièce comporte plusieurs appareils de mesure de la température (thermostat d'ambiance, Thermostat connecté filaire (2A ou 16A), ou capteur de température/humidité), le système calcule la température moyenne mesurée par les appareils pour contrôler le chauffage en fonction de la température globale de la pièce.
Pour plus de détails, reportez-vous à Réglage de l'appareil comme source de température.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?