DUG_Tomada inteligente Wiser_WH-00

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Através da aplicação Wiser Home, emparelhe a sua Tomada com o Wiser Hub para aceder e controlar a Tomada.
  1. No ecrã principal, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > e em Equipamentos > Tomada inteligente.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Equipamentos > Tomada inteligente.
    SUGESTÃO: O ecrã seguinte mostra o processo de associação da Tomada.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, leia o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Insira o dispositivo na tomada e pressione brevemente o botão de funcionamento 3 vezes (< 0,5 s).
    Aguarde alguns segundos até a Tomada estar associada com sucesso.
  5. Uma vez associado o dispositivo, toque em (A), selecione um ícone adequado para a sua carga e toque em Guardar.
    NOTA: O ícone da tomada elétrica está atribuído por predefinição.
  6. Toque em (B) e atribua um nome.
  7. Toque em Seguinte para atribuir a Tomada a uma divisão existente ou a uma nova divisão.
  8. Toque em Enviar.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.

    Agora, pode ver o dispositivo recém adicionado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?