DUG_Tomada inteligente Wiser_WH-00

Alterar o ícone e voltar a atribuir o tipo de equipamento

Pode alterar o ícone do dispositivo.
  1. No ecrã Inicial, toque em > Dispositivos > Tomada inteligente.
  2. Toque no Ícone, selecione um ícone do tipo de equipamento (A) e toque em Guardar (B).
    IMPORTANTE: Se tiver instalado uma Tomada e um PowerTag, ao alterar o ícone para outra categoria irá eliminar todos os dados históricos. Consulte Vista de energia de dispositivos individuais
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?