DUG_Tomada inteligente Wiser_WH-00

Tarifa

Defina a tarifa na aplicação Wiser Home para visualizar os custos de energia e as informações de faturação.

O cálculo preciso do consumo de energia em tempo real baseia-se no tipo de contrato específico e nas informações tarifárias. Para garantir cálculos de custos precisos, é importante fornecer as informações corretas da tarifa. Tal permite ao sistema transmitir o custo real da sua utilização da energia, ajudando-o a compreender melhor a forma como utiliza a energia e a gerir as suas despesas de forma eficaz.
O custo do consumo da energia é baseado no tipo de contrato:

  • Tarifa fixa

  • Taxa de horas de pico/fora de pico

  • Sem contrato

Para obter mais informações sobre Definir tarifa, consulte o respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?