DUG_Tomada inteligente Wiser_WH-00

Criar um momento

Um momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos com base nas suas necessidades.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Aceda a Momentos > para criar um momento.
  3. Introduza o nome do momento (A).
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que melhor representa o seu momento, tocando em .
  4. Toque em Adicionar ações (B) para selecionar a lista de dispositivos.
  5. No menu Adicionar ações, pode selecionar os dispositivos (C).
  6. Depois de selecionar todos os dispositivos, toque em Feito.
  7. Na página Criador de momentos, toque no dispositivo para definir as condições. Por exemplo, selecione tomada inteligente.
    • Toque em (D) para ligar.

    Quando as condições pretendidas estiverem definidas, toque em Definir.

  8. Uma vez definidas todas as condições, toque em Guardar.
Depois de guardado, o momento fica visível no separador Momentos. Pode tocar no momento para o ativar.
SUGESTÃO:
  • Se pretender ver os momentos criados no ecrã Inicial, aceda a Casa > > Ecrã inicial > Momentos. Ative o seletor de ativação/desativação para ver os momentos no ecrã Inicial.

  • Também pode reorganizar os momentos tocando em Editar a partir do separador Momentos no ecrã Inicial ou tocar em Automatização > Momentos > Reorganizar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?