DUG_Tomada inteligente Wiser_WH-00

Exemplo de uma automatização

No exemplo abaixo, se o modo ausente for ativado durante o dia, nesse caso a tomada desliga-se.
  1. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
  2. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condição > Modo Ausente > Modo Ausente ativado (A).
  3. Leia as informações e toque em OK.
  4. Para definir a hora, toque em Quando > Adicionar tempo > Período de tempo > Dia > Definir.
  5. Para adicionar uma ação, toque em Então > Adicionar uma ação > Controlar um dispositivo > Tomada smart > Definir.
    SUGESTÃO: Pode ligar/desligar a tomada.
  6. Leia as informações e toque em OK.
  7. Introduza o nome da automatização.
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que representa a sua automatização tocando em .
  8. Toque em Guardar.
    Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    NOTA: É possível ativar ou desativar as automatizações guardadas no separador Automatização utilizando o botão ativar/desativar.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?