DUG_Wiser Smart Plug_WH-10

Gerät verwenden

Über den Bildschirm zur Gerätesteuerung können Sie das Gerät ein- und ausschalten und verschiedene Einstellungen steuern.

Wählen Sie auf der Registerkarte Kontrolleden Plug aus, und der Steuerungsbildschirm zeigt die nachstehenden Optionen an.


A

Antippen, um das Gerät manuell ein- oder auszuschalten.

B

Antippen, um zum Zeitplanbildschirm weitergeleitet zu werden, wo Sie einen Zeitplan erstellen können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gerät verwenden.

c

Antippen, um das Gerät zum Abschnitt Favorisierte Geräte auf dem Startbildschirm hinzuzufügen. Weitere Informationen zu Favoriten finden Sie unter Favoriten verwalten im jeweiligen Systemhandbuch.

D

Antippen, um vom Bildschirm Geräteeinstellungen aus verschiedene Einstellungen zu steuern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Gerät konfigurieren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?