DUG_Wiser Smart Plug_WH-10

Gerät identifizieren

Mit der Wiser Home App können Sie den Plug aus den anderen verfügbaren Geräten im Raum identifizieren.
So identifizieren Sie den Smart Plug:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf .
  2. Tippen Sie auf Geräte > Smart Plug > Identifizieren (A).
    HINWEIS:
    • Diese Funktion lässt die grüne LED des Plug blinken, damit Sie das entsprechende Gerät finden können. Es kann bis zu einer Minute dauern, bis das Gerät startet und die Plug-LED blinkt.

    • Die Plug-LED blinkt weiter, bis Sie auf OK tippen.

      .
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?