DUG_Wiser Plug_WH-10

Zeitplan erstellen

Der Plug kann durch einen Zeitplan gesteuert und ausgelöst werden. Sobald der Zeitplan festgelegt ist, folgt das System dem aktiven Zeitplan. Sie können Zeitpläne jederzeit erstellen oder ändern.

  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Zeitpläne > .

  2. Geben Sie einen Namen des Zeitplans ein (A).

  3. Wählen Sie einen Gerätetyp (B).

  4. Wählen Sie die Geräteliste (C), für die der Zeitplan gelten soll.

  5. Tippen Sie auf Erstellen.

  6. Tippen Sie auf , um ein Ereignis hinzuzufügen.

  7. Wählen Sie einen Zustand (Ein/Aus) (D), einen Zeitraum (E) und tippen Sie auf Einstellen.

    VORSCHLAG:
    • Je nach Bedarf können Sie mehrere Zeitpläne hinzufügen. Wählen Sie die Tage aus, tippen Sie auf , stellen Sie den Ein-/Aus-Status und die Uhrzeit ein.

    • Sie können den bestehenden Zeitplan in einen anderen Zeitplan oder die Tage Ihrer Wahl kopieren. Tippen Sie auf .

      • Tippen Sie auf Zeitplan, wählen Sie einen bestehenden Zeitplan aus und tippen Sie auf Kopieren.

      • Tippen Sie auf Tag, wählen Sie die Tage aus, die Sie zuweisen möchten, und tippen Sie auf Kopieren.

    • Wenn der Zeitplan beginnt, sehen Sie bis zur Uhrzeit auf den folgenden Bildschirmen:

      • Bildschirm zur Gerätesteuerung.

      • Registerkarte Steuerung unter dem Gerätenamen.

      • Abschnitt „Favorisierte Geräte“ auf dem Startbildschirm.

Einen Zeitplan aktivieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Plan für den Plug zu befolgen:

  1. Gehen Sie zur Registerkarte Kontrolle und tippen Sie auf Alle Geräte oder eine Registerkarte des Raumes, in dem sich der Plug befindet.

  2. Tippen Sie auf den Umschalter Zeitplan einhalten, um den Zeitplan ein-/auszuschalten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?