DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Indstilling af enhedens placering

Med Wiser Home-appen kan du tilføje din enhed til alle rum (f.eks. soveværelse, dagligstue, spisestue osv.).
  1. Tryk på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder, vælg enheden på listen, som du ønsker at ændre placeringen for.
  3. Tryk på Placering for at åbne opsætningsskærmen.
  4. På skærmen Opsætning af enhed kan du indtaste Nyt rumnavn (A) eller vælge et eksisterende rum fra listen (B).
    TIP: Hvis enheden allerede er tildelt, kan du fjerne den fra det eksisterende rum. Tryk på Fjern fra rum (C).
  5. Når ændringerne er udført, trykkes på Send (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?