DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Tekniske data

Batteri

3 VDC, CR2450

Batteriets levetid

Op til 5 år (kan variere afhængigt af brug, frekvens af firmware-opdatering og miljø)

Nominel effekt

≤90 mW

Kapslingsklasse

IP20

Driftsfrekvens

2405 - 2480 MHz

Maks. transmitteret effekt

≤7 dBm

Driftstemperatur

-10 °C til 50 °C

Temperaturnøjagtighed

±1,5 °C

Temperaturopløsning

0,1 °C

Relativ fugtighed

10 % til 95 %

Fugtighedsnøjagtighed

±5 %

Mål (H x B x D)

45 x 45 x 17,2 mm

Kommunikationsprotokol

ZigBee 3.0-certificeret

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?