DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Indstilling af enheden som temperaturkilde

Du kan indstille den påkrævede rumtemperatur med temperatur-/fugtighedssensoren som måleenhed.
Temperaturdataene fra sensoren anvendes som input for rummets opvarmningssystem. Hvis et rum har flere temperaturmåleenheder (Wiser rumtermostat/planmonteret tilsluttet termostat/Temperatur- og fugtighedssensor), beregner systemet den gennemsnitlige målte temperatur fra enhederne til at styre opvarmningen på grundlag af den overordnede temperatur i rummet.
VIGTIG: Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har installeret en af følgende Wiser-varmeenheder:
  1. Tryk på på Hjem-skærmen.
  2. Tryk på Enheder > Temperatur-/fugtighedssensor.
  3. På siden Oplysninger om enheden skal du tænde vippekontakten for at aktivere temperatur-/fugtighedssensoren som temperaturindgangskilde.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?