DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Kontrol af enhedens historie

Med Wiser Home-appen kan du se sensorhistorikken, der viser rumtemperatur og fugtighedsværdier, der er registreret som en begivenhed. Sensoren registrerer hver begivenhed og gemmer den i skyen.
BEMÆRK: Hvis skyforbindelsen afbrydes, vises temperatur- og fugtighedsværdierne ikke i historikken.
  1. På fanen Styring skal du trykke på Alle enheder eller en rumfane, hvor føleren er placeret.
  2. Tryk på Historik på siden med enhedens kontrolpanel.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?