DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-06

Udskiftning af batteriet

  1. Fjern sensoren fra basen ved at skubbe den opad.
  2. Skru batteridækslet af med en skruetrækker.
  3. Udskift batteriet med den korrekte polaritet.
  4. Geninstaller batteridækslet, og stram skruen med en skruetrækker.
    Lysdioden blinker grønt syv gange og holder derefter op med at blinke.
  5. Installér sensoren på basen ved at skubbe den ned.
    BEMÆRK: Bortskaf brugte batterier i henhold til gældende regler.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?