DUG_Sensor temperatura/humidade_WH-07

Emparelhar o dispositivo com o Wiser Hub

Através da aplicação Wiser Home, pode emparelhar o sensor com o Wiser Hub.
  1. No ecrã inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > >Temperatura > Sensor temperatura/humidade.
    SUGESTÃO: Também pode navegar tocando em Controlo > > Temperatura > Sensor temperatura/humidade.
  3. Toque em Digitalizar código QR e autorize a aplicação Wiser Home a aceder à sua câmara. Em seguida, digitalize o código QR localizado no dispositivo.
    NOTA: Se não conseguir localizar o código QR correto, toque em Não consigo encontrar o código QR correto para emparelhar manualmente o dispositivo e avance para o passo 4.

    Se o código QR estiver incorreto, irá aparecer uma mensagem Código QR digitalizado incorreto. Toque em Não consigo ler o código QR e escolha uma das seguintes opções:

    • (A): Introduza o Endereço Mac/EUI-64 e o Código de instalação e, em seguida, toque em Conectar. A aplicação verificará se o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação são válidos.

    • (B): Toque nesta opção se não conseguir localizar o endereço MAC/EUI–64 e o código de instalação.

  4. Toque em Seguinte, prima brevemente a tecla de função 3 vezes e certifique-se de que o LED pisca a âmbar.

    Aguarde alguns segundos até o LED ficar verde e a aplicação confirmar que sensor foi associado.
  5. Certifique-se de que a primeira tampa da bateria está bem fixa e, em seguida, instale o sensor na placa base. Para mais informações, consulte as instruções de instalação.
  6. Toque em, , para introduzir o nome do sensor.
    NOTA: Se já estiver a utilizar algum dos seguintes dispositivos de aquecimento Wiser, avance para o passo 8. Se pretender utilizar o sensor de temperatura/humidade para controlo da temperatura em conjunto com um dispositivo de aquecimento, avance para o passo 7.
    • Controlador temperatura 16A Wiser

    • Wiser

    • Controlador piso radiante Wiser

  7. Ligue o seletor de ativação/desativação para permitir que o sensor de temperatura/humidade meça a temperatura ambiente em conjunto com o termostato.
    SUGESTÃO: Quando esta funcionalidade está ativada, as leituras de temperatura do sensor e do termostato são combinadas. Isto assegura uma representação mais precisa da temperatura ambiente e ajuda a otimizar o controlo de aquecimento.
  8. Toque em Seguinte e atribua o sensor a uma divisão nova ou existente e toque em Enviar.
    IMPORTANTE: O ecrã seguinte apresenta a página Definições do dispositivo, onde tem a opção de configurar as definições durante o processo de emparelhamento ou mais tarde. Se pretender configurar mais tarde, toque em Enviar. Para obter mais informações sobre as definições do dispositivo, consulte a secção Configuring the device.

    Depois de emparelhar o dispositivo, é exibido um ecrã em como foi bem-sucedido com as seguintes opções:

    • + Adicionar novo dispositivo: Toque para continuar a emparelhar mais dispositivos.

    • Comece a utilizar o seu dispositivo: Toque para começar a utilizar o dispositivo emparelhado.

    NOTA: O ecrã de bem-sucedido só aparece se tiver iniciado sessão como Proprietário da casa.

    Agora, pode ver o sensor recém adicionado no separador Controlo nos separadores Todos e Divisão.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?