DUG_Temperature/Humidity Sensor_WH-07

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Con la aplicación Wiser Home, puede emparejar su sensor con Wiser Hub.
  1. En la pantalla de inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > >Clima > Sensor de temperatura/humedad.
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando Control > > Clima > Sensor de temperatura/humedad.
  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el dispositivo.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, pulse No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el dispositivo manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): Introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, pulse Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  4. Pulse Siguiente, realice 3 pulsaciones cortas de la tecla de función y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que se ha unido el sensor.
  5. Asegúrese de que la primera tapa de las baterías está bien sujeta y, a continuación, instale el sensor en la placa base. Para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación.
  6. Pulse para introducir el nombre del sensor.
    NOTA: Si ya está utilizando alguno de los siguientes dispositivos de calefacción Wiser, vaya al paso 8. Si desea utilizar el sensor de temperatura/humedad para controlar la temperatura junto con un dispositivo de calefacción, vaya al paso 7.
    • Actuador 16A para control de temperatura Wiser

    • Termostato de radiador inteligente Wiser

    • Controlador suelo radiante Wiser

  7. Encienda el interruptor de alternancia para permitir que el sensor de temperatura/humedad mida la temperatura ambiente junto con su termostato.
    SUGERENCIA: Cuando esta función está activada, se combinan las lecturas de temperatura del sensor y del termostato. Esto garantiza una representación más precisa de la temperatura ambiente y ayuda a optimizar el control de la calefacción.
  8. Pulse Siguiente, asigne el dispositivo a una habitación nueva o existente y pulse Enviar.
    IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, pulse Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuring the device.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

    Ahora, puede ver el sensor recién añadido en la pestaña Control, en las pestañas Todo y Habitación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?