DUG_Sensor fuga de água _WH-06

Exemplo de uma automatização

Esta demonstração exemplifica como criar uma automatização que desliga a ligada à máquina de lavar quando o sensor deteta fugas de água perto do chão da máquina de lavar.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Automatizações > para criar uma automatização.
  3. Para adicionar uma condição, toque em Adicionar condição > Alteração do estado do dispositivo > Sensor de inundação > Fuga detetada > Definir (A).

  4. Para adicionar ação, toque em Então > Adicionar ação e > Controlar um dispositivo > , toque em (B) para desligar e, em seguida, toque em Definir.
  5. Pode escolher a imagem de fundo que melhor representa a sua automatização tocando em (C).
  6. Introduza o nome da automatização (D) e toque em Guardar (E).
    NOTA: Quando a automatização está guardada, é visível no separador Automatização. Pode tocar no botão ativar/desativar para ativar a automatização.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?