DUG_Sensor för vattenläckage_WH-05

Exempel på automatisering (med input från extern sensor)

Den här demonstrationen visar hur du skapar en automatiseringen som stänger av som är anslutet till tvättmaskinen när sensorn känner av vattenläckage nära tvättmaskinens golv.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Automatiseringar > för att skapa en automatisering.
  3. Tryck på för att lägga till ett villkor Lägg till villkor > Ändring av enhetens status > Sensor för vattenläckage > Läckage upptäckt > Ställ in (A).

  4. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd > Styr en enhet > , tryck på (B) för att stänga av och tryck sedan på Ställ in.
  5. Du kan välja en bild som bäst motsvarar din automatisering genom att trycka på (C).
  6. Ange automatiseringens namn (D) och tryck på Spara (E).
    OBS: När automatiseringen har sparats visas den på fliken Automatiseringar. Du kan aktivera automatiseringen med skjutreglaget.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?