DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Byte av batterier

För att byta ut batterierna:
  1. Ta bort den primära delen från basplattan genom att dra den uppåt.
  2. Skruva loss batteriskyddet med en skruvmejsel.
  3. Byt ut batteriet mot rätt polaritet.
  4. Installera om batteriskyddet och dra åt skruven med en skruvmejsel.
    LED-lampan blinkar grönt sju gånger och slutar sedan blinka.
  5. Installera primärdelen på basplattan genom att dra den nedåt.
    VIKTIG: Destruera förbrukade batterier enligt gällande föreskrifter.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?