DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Sustitución de las baterías

Para sustituir las baterías:
  1. Retire la pieza primaria de la placa base deslizándola hacia arriba.
  2. Desatornille la cubierta de la batería con un destornillador.
  3. Sustituya la batería con la polaridad adecuada.
  4. Vuelva a instalar la cubierta de la batería y apriete el tornillo con un destornillador.
    El LED parpadea en verde siete veces y, después, deja de parpadear.
  5. Instale la pieza primaria en la placa base deslizándola hacia abajo.
    IMPORTANTE: Deseche las baterías usadas de acuerdo con las normativas legales.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?