DUG_Window/Door Sensor_WH-06

Creación de una automatización

Una automatización le permite agrupar varias acciones que normalmente se realizan juntas y que se activan automáticamente o a horas programadas. Con la aplicación Wiser, puede crear automatizaciones según sus necesidades.
  1. En la pantalla Inicio, toque .
  2. Vaya a Automatización > para crear una automatización.
    NOTA: Se pueden añadir un máximo de 10 automatizaciones.
  3. Toque Si (A) y seleccione cualquiera de las siguientes condiciones (B):
    • Todas las condiciones: Esto desencadena una acción solo cuando se cumplen todas las condiciones.
    • Cualquier condición: Esto activa una acción cuando se cumple al menos una condición.
  4. Toque Añadir condiciones y seleccione una de las siguientes (C):
    • Cambio de estado del dispositivo: Seleccione un dispositivo para activar la automatización.
    • Modo Ausente: Active/desactive el modo ausente para ejecutar una acción.
      SUGERENCIA: El modo Ausente también se puede usar como activador para apagar las luces, regular o cerrar la persiana, etc. Para obtener más información acerca del Modo Ausente, consulte la Guía del usuario del sistema.
  5. Toque Cambio de estado del dispositivo > Sensor de ventana o Sensor de puerta y toque (D) para establecer el estado:
    • Abierto: cuando la ventana/puerta está abierta.
    • Cerrado: cuando la ventana/puerta está cerrada.
    NOTA:
  6. Toque Establecer.
  7. Para establecer una hora específica para su automatización, toque Cuándo > Añadir tiempo y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (E):
    • Hora específica del día: Amanecer, Atardecer, Personalizado
    • Período de tiempo Durante el día, Horario nocturno, Personalizado
    NOTA:
    • Se pueden añadir un máximo de 10 entradas.

    • Para eliminar una hora específica, deslice el dedo hacia la izquierda y toque .

  8. Para añadir una acción, toque Entonces > Añadir una acción y seleccione cualquiera de las siguientes opciones (F):
    • Controlar un dispositivo: Seleccione los dispositivos que desea activar.
    • Enviar notificación: active la notificación para la automatización.
    • Activar un momento: seleccione el momento que desea activar.
    • Espere: esta opción le permite añadir un retardo en una secuencia de automatización. Puede establecer el tiempo de espera en incrementos de 1 hora y 1 minuto, hasta un máximo de 24 horas. Esta función es útil para retrasar acciones en una automatización.
    NOTA:
    • Se pueden añadir 10 acciones como máximo.

    • Para eliminar una acción, deslice el dedo hacia la izquierda sobre la acción y toque .

  9. Introduzca el nombre de automatización (G).

    Puede elegir la imagen de portada que representa su automatización tocando .

  10. Toque Guardar.
    Una vez guardada la automatización, se podrá ver en la pestaña Automatización.
    Usar la (H) puede activar y desactivar la automatización.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?