DUG_Fönster-/dörrsensor_WH-06

Skapa en automation

Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser-appen kan du skapa automationer utifrån dina behov.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Gå till Automationer > för att skapa en automation.
    OBS: Max. 10 automationar kan läggas till.
  3. Tryck på Om (A) och välj något av följande villkor (B):
    • Alla villkor: Detta utlöser en åtgärd endast när alla villkor är uppfyllda.
    • Alla tillstånd: Detta utlöser en åtgärd när minst ett villkor är uppfyllt.
  4. Tryck på Lägg till villkor och välj något av följande (C):
    • Ändring av enhetens status: Välj en enhet för att aktivera automation.
    • Borta-läge: Aktivera/inaktivera borta-läge för att utlösa en åtgärd.
      FÖRSLAG: Borta-läget kan även användas som en utlösare för att stänga av belysningen, dimmern eller stänga jalusin etc. Mer information om Borta-läge finns i bruksanvisningen.
  5. Tryck på Ändring av enhetens status > Fönstersensor eller Dörrsensor och tryck på (D) för att ange status:
    • Öppen: när fönstret/dörren öppnas.
    • Stängd: när fönstret/dörren är stängd.
    OBS:
    • I driftläget ”Fönster” visar fliken Kontroll en fönstersensor. Mer information finns i kapitlet Val av driftläge.

    • I driftläget ”Dörr” visar fliken Kontroll en dörrsensor. Mer information finns i kapitlet Val av driftläge.

  6. Tryck på Ställ in.
  7. För att ställa in en specifik tid för din automation trycker du på När > Lägg till tid och väljer något av följande (E):
    • Specifik tid på dagen: Soluppgång, Solnedgång, Anpassad
    • Tidsperiod: Dagtid, Nattetid, Anpassad
    OBS:
    • Maximalt 10 poster kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en viss tid sveper du åt vänster och trycker .

  8. Lägg till en åtgärd genom att trycka på Sedan > Lägg till en åtgärd och välja något av följande (F):
    • Styra en enhet: Välj en enhet som du vill utlösa.
    • Skicka meddelande: Aktivera aviseringen för automationen.
    • Aktivera ett scenario: Markera det scenario som du vill utlösa.
    • Vänta: Med det här alternativet kan du lägga till en fördröjning i en automationssekvens. Du kan ställa in väntetiden i steg om 1 timme och 1 minut, upp till högst 24 timmar. Den här funktionen är användbar för åtgärder inom en automation.
    OBS:
    • Högst 10 åtgärder kan läggas till.

    • Om du vill ta bort en åtgärd sveper du den åt vänster på åtgärden och trycker sedan på .

  9. Ange namnet på automationen (G).

    Du kan välja en bild som motsvarar din automation genom att trycka på .

  10. Tryck på Spara.
    När automationen har sparats visas den på fliken Automationer.
    Använd (H) för att aktivera och inaktivera automationen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?