6045IB2401

Tablero de fuerza HVL/cc™ de media tensión con revestimiento metálico
2.4 a 38.0 kV, 60 a 150 kV BIL
Guía del usuario

Clase 6045

6045IB2401

Reemplaza al documento 6045CT9801

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?