6045IB2401

Introducción

Los tableros de distribución de media tensión con revestimiento metálico HVL/cc™ de Schneider Electric brindan capacidades de conmutación, medición e interrupción para sistemas de distribución de energía eléctrica de media tensión.

Está diseñado para proporcionar una mayor vida eléctrica y mecánica, y mejora la confiabilidad al reducir la cantidad de conexiones de barras y utilizar la nueva tecnología de interruptores. El HVL/cc está diseñado para una expansión simplificada del sistema y reduce los gastos de equipo para sistemas que van de 2.4 a 38.0 kV, 60 a 150 kV BIL. Este tablero de fuerza se destaca por su versatilidad, durabilidad y conveniencia. Puede funcionar como equipo de entrada de acometida y para controlar transformadores de subestaciones, y está diseñado y fabricado de acuerdo con las normas NEMA®, CSA®, UL®, y las normas ANSI®/IEEE® C37.20.3, C37.20.4, C37.57, C37.58, CSA 22.2 n.º 31 y CSA 22.2 n.º 193, cuando corresponda.

Compuesto de unidades modulares, el HVL/cc está configurado para fines de expansión. Dos posiciones de las barras principales permiten futuras extensiones y conexiones a equipos existentes.

El tablero de fuerza HVL/cc está disponible en unidades de sección individual o múltiples. Para simplificar el manejo y la instalación, cada sección se ensambla antes de su envío. El diseño es compacto, con opciones de acceso frontal disponibles únicamente en tensiones del sistema inferiores a 17.5 kV.

El interruptor HVL/cc puede estar equipado con un mecanismo de palanca (OTM), que es estándar, o un mecanismo de energía almacenada (SEM) opcional. Una opción con ambos mecanismos es el sistema Fuselogic™. El sistema Fuselogic ofrece disparo de fusibles (con SEM) para protección contra cargas de falta de fase cuando se funde un fusible. También cuenta con un enclavamiento mecánico para minimizar las posibilidades de conmutación inadvertida hasta que se instalen los fusibles o se reemplacen fusibles fundidos (consulte los detalles adicionales en Características estándar). Hay disponible un indicador de fusible fundido opcional con un OTM o un SEM. El sistema Fuselogic del OTM ofrece un contacto auxiliar Forma "C" 1 N.O.-1 N.C., además del indicador de fusible fundido.

Los enclavamientos mecánicos son estándar para inhibir la extracción del panel del lado de la carga mientras el interruptor del seccionador de carga está cerrado y el interruptor de puesta a tierra opcional está abierto.

El tablero de fuerza HVL/cc está disponible en gabinetes de interiores y exteriores. Cada tipo tiene características de comodidad, confiabilidad y durabilidad.

El tablero de fuerza para interiores incluye provisiones de levantamiento en las esquinas superiores de cada sección de transporte para facilitar su manejo, provisiones para expansión, un gabinete de acero de calibre 11, una barra de puesta a tierra de longitud completa en gabinetes de secciones múltiples y provisiones para candados en el panel del lado de carga. Las características opcionales incluyen el enclavamiento con llave y ventanas transparentes para la inspección del ensamble de descarga del lado de carga (LDA) opcional.

El tablero de fuerza para exteriores está construido con un techo de inclinación trasera, una base de acero y un gabinete de acero de calibre 11, puertas frontales con juntas y calentadores de banda en cada sección del interruptor. Las palancas de operación están encerradas por las puertas exteriores de compartimiento.

Cuando están disponibles, los gabinetes de acceso solo frontal HVL/cc pueden colocarse contra paredes, en salas pequeñas o en edificios prefabricados. El tamaño reducido del espacio puede generar ahorros considerables a partir de la reducción del tamaño de los edificios o de las salas.

Las secciones del medidor están disponibles en diseños de secuencia fría y caliente para los servicios públicos y los requisitos del cliente (comuníquese con la fábrica para conocer las dimensiones y la disponibilidad).

Se encuentran disponibles secciones de medición de servicios públicos especiales, al igual que con nuestro tablero de fuerza HVL convencional con revestimiento metálico

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.