6045IB2401

HVL/cc™ Aplicación del interruptor de puesta a tierra

Interruptor de puesta a tierra

El interruptor HVL/cc puede estar equipado con un interruptor de puesta a tierra enclavado internamente que forma parte integral del interruptor de alimentación principal. La función del interruptor de puesta a tierra es opcional y debe especificarse en el momento de realizar el pedido. El interruptor de puesta a tierra solo es efectivo en un lado del interruptor. Las opciones son: (1) sin interruptor de puesta a tierra (vea HVL/cc sin interruptor de puesta a tierra), (2) interruptor de puesta a tierra situado en el lado de carga del interruptor (vea HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga) o (3) interruptor de puesta a tierra situado en el lado de línea del interruptor (vea HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de línea).

NOTA: Los fusibles no están disponibles cuando el interruptor de puesta a tierra está ubicado en el lado de la línea. Se debe proporcionar protección del lado de fuente.

El interruptor de puesta a tierra es capaz de realizar una función de disparo-cierre en la corriente nominal de cortocircuito del interruptor; sin embargo, no se recomienda utilizar esta función.

Ensamble de descarga del lado de carga (LDA) Interruptor de 600A solamente/AplicaciónA ≤ 17.5kV

El ensamble de descarga del lado de carga (LDA), situado en el lado de carga de los fusibles de alimentación, se encuentra disponible como accesorio adicional (consulte HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga). El propósito de este dispositivo es drenar las cargas capacitivas de los circuitos desconectados. El LDA está disponible como una opción cuando se especifica el interruptor de puesta a tierra HVL/cc, y solo con fusibles estilo DIN-E. El LDA no está clasificado para función de corriente de falla y no debe considerarse un interruptor de puesta a tierra.

No utilice un ensamble de descarga del lado de la carga en las siguientes situaciones:

  • Si existe una posible fuente de alimentación en el lado de la carga o descendente del LDA. Por ejemplo, no utilice LDA en el lado de carga de interruptores involucrados en aplicaciones de alimentación doble o múltiple.

  • Aplicaciones de transformadores de energía donde existe la posibilidad de alimentación inversa desde un generador de baja tensión. Una excepción a esta regla general es cuando la fuente de energía de alimentación inversa es un generador que utiliza un esquema de enclavamiento de llave para bloquear el cierre del LDA cuando el generador está conectado.

Las siguientes ilustraciones muestran las opciones del interruptor de puesta a tierra y del LDA disponibles con la unidad de conmutación básica HVL/cc.

Ensamble de descarga del lado de carga

Posiciones del interruptor de puesta a tierra HVL/cc

HVL/cc sin interruptor de puesta a tierra

HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga

HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de línea

HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga y ensamble de descarga de carga

El LDA solo debe utilizarse cuando no haya posibilidad de alimentación inversa de energía de fuentes de energía alternativas como la energía comercial, un generador descendente y un banco de capacitores cargado. Consulte el boletín de instrucciones Tablero de fuerza con revestimiento metálico HVL/cc para obtener más información sobre los LDA.

Indicadores de línea viva (unidad LLI)

Cuando un interruptor HVL/cc se suministra con un interruptor de puesta a tierra, siempre se proporciona una unidad de LLI en el lado de puesta a tierra del interruptor HVL/cc para indicar la presencia (consulte HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga e indicadores de línea viva). Además de las luces indicadoras, la unidad LLI también cuenta con una provisión para el uso de un voltímetro o dispositivos de prueba de fase.

Instalaciones típicas

HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga e indicadores de línea viva

HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de la línea e indicadores de línea viva

Reglas generales de aplicación para la unidad indicadora de líneas vivas

  • Interruptor de puesta a tierra en el lado de carga, con fusibles de alimentación: Cuando se especifica que un interruptor HVL/cc tenga el interruptor de puesta a tierra en el lado de la carga con fusibles de alimentación, se proporciona un LLI como equipo estándar con los divisores de tensión ubicados en el extremo de carga de los fusibles de alimentación. Una unidad de LLI del lado de la línea y un divisor de tensión también pueden usarse como una opción con costo adicional (consulte HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga e indicadores de líneas vivas).

  • Interruptor de puesta a tierra en lado de carga, interruptor sin fusibles: Se colocan una unidad LLI y un divisor de tensión en el lado de carga del interruptor HVL/cc como estándar. Una unidad de LLI del lado de la línea y un divisor de tensión también pueden usarse como una opción con costo adicional (consulte HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga e indicadores de líneas vivas).

  • Interruptor de puesta a tierra en el lado de línea, interruptor sin fusibles:

    Se colocan una unidad LLI y un divisor de tensión en el lado de línea del interruptor HVL/cc como estándar. Una unidad LLI del lado de carga y un divisor de tensión también pueden usarse como una opción con costo adicional (consulte HVL/cc con interruptor de puesta a tierra en el lado de la línea e indicadores de línea viva).
  • Los puertos de prueba de los LLI son adecuados para comprobar la tensión con un dispositivo de detección de tensión con la clasificación adecuada. Los LLI no son un indicador de la ausencia de tensión. Se debe utilizar un equipo de prueba con clasificación adecuada para ayudar a garantizar que no haya tensión antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.

Reglas generales de aplicación para la aplicación del interruptor de puesta a tierra

Nunca use un interruptor de puesta a tierra en un circuito para el cual el operador no tiene el control total del circuito y es capaz de bloquear y etiquetar el circuito en ambos extremos. Por ejemplo, no utilice un interruptor de puesta a tierra en el lado de la línea de un HVL/cc que se considere una desconexión de servicio (de acuerdo con el NEC) conectada a una fuente de servicio público comercial (consulte HVL/cc con interruptor de puesta a tierra del lado de carga y ensamble de descarga de carga aceptables). Un cliente de servicios públicos no tiene control sobre la fuente de alimentación, por lo tanto, un interruptor de puesta a tierra está prohibido para este servicio. Dentro de un sistema de energía de la red pública o en una instalación donde el propietario tenga el control de ambos extremos del circuito, no utilice un interruptor de puesta a tierra a menos que el operador tenga el control exclusivo de todas las fuentes de energía del interruptor de puesta a tierra.

Usos aceptables e inaceptables del interruptor de puesta a tierra del lado de carga y el ensamble de descarga del lado de carga

HVL/cc tanto con interruptor de puesta a tierra en el lado de carga como descarga de carga

Ensamble aceptable

Montaje inaceptable y físicamente imposible

Ensamble con una carga activa inaceptable

Ensamble en una subestación de doble extremo inaceptable

Un interruptor de puesta a tierra puede usarse con mucha prudencia cuando se usa en el lado de carga de interruptores alimentadores con fusibles a transformadores que tienen fuentes de energía de baja tensión más allá del secundario del transformador, como generadores o subestaciones de doble extremo de baja tensión. Aunque los interruptores de puesta a tierra están clasificados para soportar un cierre de falla, una operación de este tipo pone al sistema de energía bajo tensión. El uso incorrecto del interruptor de puesta a tierra puede causar el funcionamiento involuntario de los fusibles de alimentación. El uso de un interruptor de puesta a tierra en el lado de carga de interruptores principales sin fusibles involucrados en un sistema de alimentación doble o múltiple es inaceptable. Las normas sobre transformadores requieren el acuerdo entre el usuario y el fabricante del transformador para dicha operación. Los fusibles son costosos y necesitarían reemplazarse. El enclavamiento de llave puede aplicarse para ayudar en la dirección correcta de la actividad de conmutación para ayudar a evitar el funcionamiento involuntario del interruptor de puesta a tierra en condiciones desfavorables.

Diagramas de aplicaciones

Aplicación 1

Aplicación 2

Aplicación 3

Aplicación 4

Aplicación 5

Aplicación 6

Aplicación 7

Aplicación 8

Aplicación 9

Aplicación 10

Enclavamiento de interruptor doble

Consulte Diagramas de aplicaciones.

Debido a la popularidad del interruptor doble (dos servicios para una carga de fusible común), el enclavamiento mecánico está disponible entre los dos interruptores. El enclavamiento mecánico está diseñado para prohibir la puesta en paralelo de las dos fuentes y requiere el uso del mecanismo de energía almacenada. Los bloqueos de llave se pueden utilizar para la misma funcionalidad y son necesarios para el mecanismo de palanca.

Cuando los interruptores dobles están equipados con puesta a tierra del lado de carga, se incorpora un interruptor de puesta a tierra único en el interruptor doble que contiene el fusible. Este interruptor de puesta a tierra sirve como mecanismo de puesta a tierra del lado de carga para ambos interruptores y está enclavado con una llave en las dos redes dobles. La disposición del interruptor doble está diseñada para que ambos interruptores estén abiertos para quitar el panel del lado de carga. Además, cuando está equipado con el interruptor de puesta a tierra, el panel del lado de carga no puede quitarse hasta que ambos interruptores estén abiertos con bloqueo de llave y el interruptor de puesta a tierra esté cerrado con bloqueo de llave.

Enclavamiento de llave

El enclavamiento de llave solo se muestra como una alternativa al enclavamiento mecánico para el interruptor doble y para permitir el uso del LDA para sistemas que tienen una fuente de suministro de generador descendente. El enclavamiento de llave se puede utilizar como una función adicional de diseño de la aplicación y para ayudar a realizar la secuencia de operación adecuada antes de cambiar de operación. No es el alcance de esta sección de la aplicación cubrir todas las combinaciones posibles de esquemas de enclavamiento de llave adecuados. Se debe evaluar cada sistema de energía y especificar el enclavamiento de llave adecuado para cubrir los riesgos particulares que puede tener un sistema. Por lo general, este proceso está a cargo del ingeniero profesional oficial de la instalación. El enclavamiento de llave puede aplicarse teniendo en cuenta la siguiente filosofía general.

Filosofía general

Los interruptores de puesta a tierra HVL/cc están clasificados para soportar un cierre de falla de capacidad máxima. No es prudente operar un sistema eléctrico de forma que se estrese el interruptor de puesta a tierra hasta su capacidad nominal y se someta al resto del sistema, incluidos los transformadores de potencia, a corrientes de disparo innecesarias. Siempre que sea posible operar el interruptor de puesta a tierra en este modo, solicite a Schneider Electric un medio mecánico, como un enclavamiento mecánico o un enclavamiento de llave, para promover la secuencia de operación adecuada del interruptor de puesta a tierra.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.