6045IB2401

Circuito de control típico

Circuito de control típico - Circuito de control SEM accionado eléctricamente

Operación del interruptor

  1. El interruptor se cierra si los resortes de cierre se cargaron eléctrica o manualmente.

  2. El circuito de cierre tiene continuidad cuando los resortes de cierre están cargados, el interruptor está abierto y no se aplica señal de disparo continuo. La aplicación de una señal de cierre energiza la bobina de cierre, Y2. Descarga los resortes de cierre y cierra el interruptor. Cuando se cierra el interruptor. A5/a y A5/b cambian de estado.

  3. El cierre A5/a permite la continuidad en el circuito de disparo. A5/b se abre, y se abre el circuito de cierre.

  4. La aplicación de una señal de disparo energiza la bobina de disparo, Y1. Descarga los resortes de apertura y abre el interruptor. Cuando se abre el interruptor, A5/a y A5b cambian de estado.

  5. Los contactos A5/a y A5/b de repuesto indican el estado del interruptor. El A5/a se cierra cuando se cierra el interruptor. El A5/b se cierra cuando se abre el interruptor.

Leyenda

F1 Fusible de cartucho, KLM3
K1 Relevador antibomba
K2 Relevador de control
M Motor de carga
51, 53-56 Contactos del interruptor auxiliar de posición del interruptor (A5/a)
52, 57-59 Contactos del interruptor auxiliar de posición del interruptor (A5/b)
510, 11, 12 Contactos del interruptor auxiliar de posición del interruptor de puesta a tierra
513 Contacto accionado por palanca de operación del interruptor de ruptura de carga
514 Contacto accionado por palanca de operación del interruptor de puesta a tierra
515, 16 Contactos del interruptor de límite de carga
517 Contacto del motor de fin de carga
518, 19 Indicación/bloqueo de fusible fundido o faltante
520 Contacto de depresión de control
521 Interruptor auxiliar de bloqueo
TBM Bloque de terminales
Y1 Bobina de disparo
Y2 Cerrar bobina
3 Relevador auxiliar de fusible fundido/faltante (instantáneo y TDE)
NOTA:
  • El interruptor se muestra en estado abierto con los resortes de cierre descargados.

  • El interruptor de puesta a tierra se muestra en estado abierto.

  • Algunos puntos de terminal no se muestran para mayor simplicidad.

  • El diagrama de cableado del interruptor es 44044-177.

  • En el mecanismo se utilizan marcadores de cable de destino sin números de cable.

  • Los diodos se encuentran solamente en el módulo de alimentación de control de CC.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.