80043-868-01

Installation des isolateurs de la face hors tension de disjoncteur secondaire

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Installer un isolateur de face hors tension de manière à bien séparer les pièces sous tension.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
  1. Décoller la pellicule adhésive de l’isolateur de disjoncteur et placer l’isolateur au fond de l’extension de la face hors tension.

  2. Décoller la pellicule adhésive de l’isolateur de la protection de la face hors tension NF et la placer sur la partie inférieure de la face hors tension de l’extrémité côté câble.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?