80043-868-01

Réinstaller l’ensemble de la face hors tension

  1. Réinstaller l’ensemble de la face hors tension à l’aide des vis conservées lors du retrait de l’ensemble de la face hors tension, voir l’étape 2 (page 8), et de quatre vis de montage supplémentaires 10-32 x 7/16 po fournies dans ce kit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?