Installation de l’ensemble de la face hors tension de disjoncteur secondaire
![]() |
---|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
-
Retirer les protections des extrémités de câble et de la charge de l’assemblage de la face hors tension. Jeter les vis de montage 10-32 x 7/16 po et les protections de la face hors tension.
-
Installer la protection de la face hors tension de l’extrémité côté câble à l’aide des deux vis de montage 10-32 x 7/16 po fournies dans le kit.
-
Assembler la protection de la face hors tension du disjoncteur au niveau de l’extension de la face hors tension fournie dans le kit et l’installer sur l’assemblage de la face hors tension à l’aide des nouvelles vis de montage 10-32 x 7/16 po, également fournies dans le kit. Installer l’écusson du disjoncteur en le pressant contre la protection de la face hors tension du disjoncteur et en l’enclenchant dans son emplacement.