Installation de la plaque de montage du disjoncteur secondaire PowerPact L sur un panneau de distribution NF
![]() |
---|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’éclair d’arc
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
-
Retirer la barrière d’extrémité verticale du panneau de distribution et la jeter.
-
Installer les extensions de rampe NF de 18 po sur les rampes de montage existantes à l’extrémité de la charge. Utiliser les épissures de rampe ainsi que les quatre vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.
-
Installer la plaque de montage du disjoncteur à l’extrémité du côté charge du panneau de distribution, à l’aide de quatre vis taraudées de 10-32 x 5/16 po.
-
Fixer les deux supports de fixation de la face hors tension à l’aide des deux vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.
-
Fixer légèrement les connecteurs du disjoncteur du bus dur au panneau de distribution à l’aide des six vis autotaraudeuses de 1/4-20 x 1 1/8 po fournies dans le kit. Ne pas serrer les vis avant l’.
REMARQUE: L’exemple présenté concerne les applications triphasées. Dans le cas d’un panneau de distribution monophasé, l’assemblage du connecteur de disjoncteur de la phase B n’est pas nécessaire et doit être jeté. -
Placer l’isolateur de phase du disjoncteur sur la partie supérieure de la plaque de montage du disjoncteur, centrer les trous de l’isolateur sur les trous situés à côté des connecteurs du disjoncteur de bus dur qui se trouve sur ladite plaque de montage. S’assurer que les ailettes de l’isolateur de phase sont placées entre les connecteurs du disjoncteur de bus dur.
-
En ce qui concerne les applications alimentées par le bas, retirer la protection de la cosse inférieure et le blindage de la borne installés sur le disjoncteur. En ce qui concerne les applications alimentées par le haut, retirer la protection de la cosse supérieure et le blindage de la borne installés sur le disjoncteur.
-
Retirer les cosses (si elles sont installées) à l’endroit même où la protection des cosses et le blindage de la borne ont été retirés à l’étape précédente, puis jeter l’assemblage des cosses. Pour plus d’informations, consulter le document intitulé Installation du disjoncteur à déclenchement électronique PowerPacT châssis L (numéro de document S1A78233).
-
Installer le nouveau blindage de la borne à l’aide des trois vis de blindage de la borne fournies dans le kit. Décoller la pellicule des étiquettes de danger du blindage de la borne et les installer.
AVIS RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELSNe pas trop serrer les vis.Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement. -
Installer le disjoncteur PowerPacT châssis L sur la plaque de montage avec l’extrémité « MARCHE » positionnée vers le haut du panneau de distribution, à l’aide des vis autotaraudeuses de 10-32 x 3 1/2 po fournies dans le kit.
REMARQUE: Jeter les vis fournies avec le disjoncteur PowerPact châssis L. -
Installer les connecteurs de disjoncteur de bus dur sur le disjoncteur à l’aide des trois vis M10 x 25 mm fournies dans ce kit. S’assurer que les ailettes de l’isolateur de phase sont correctement positionnées entre les connecteurs du disjoncteur du bus dur et alignées avec les rainures du disjoncteur.
-
Serrer les vis M10 x 25 mm à 50 N·m (442 lb-po).
-
Serrer les six vis 1/4-20 x 1 1/8 po à 6,8 à 7,3 N·m (60 à 65 lb-po) à partir de l’.
-
Installer la protection de cosse, fournie dans le kit, sur le disjoncteur.