80043-868-01

Installation

DANGER
Risque d’électrocution, d’explosion ou d’éclair d’arc
  • Portez un équipement de protection individuelle (ÉPI) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Voir NFPA 70E, CSA Z462 ou NOM-029-STPS.
  • Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un dispositif de détection de tension avec une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  • Replacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre l’appareil sous tension.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
AVIS
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
  • Ne pas installer dans des boîtiers résistants aux intempéries (NEMA Type 3R, 5, 12, 4, 4X).
  • Les panneaux de distribution intérieurs de 600 A sont nécessaires pour les applications de 400 A.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.
  1. Retirer l’isolateur de face arrière du panneau de distribution en détachant les quatre coins des supports d’extrémité, et les éliminer.

    REMARQUE: Les panneaux de distribution intérieurs de 600 A sont nécessaires pour les applications de 400 A.


  2. Retirer l’ensemble de la face hors tension. Conserver les quatre vis pour une utilisation ultérieure.


  3. Retirer les cosses de neutre ainsi que leurs vis de la plaque de neutre et les jeter.

  4. Installer les ensembles de cosses de neutre sur la plaque de neutre à l’aide des quatre vis de 1/4-20 x 9/16 po fournies dans le kit. Serrer les quatre vis 1/4-20 x 9/16 po à 6,8 à 7,3 N•m (60 à 65 lb-po).


  5. Installer les extensions de rampe NF de 6 po sur les rampes de montage existantes à l’extrémité de câble. Utiliser les épissures de rampe ainsi que les quatre vis de 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

  6. Fixer les deux supports de fixation de la face hors tension à l’aide des deux vis autotaraudeuses 10-32 x 5/16 po fournies dans le kit.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?