990-5997D-005

Anschließen der Leistungskabel

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schalten Sie das USV-System vollständig aus, bevor Sie die Batteriekabel am Batterieschalter anschließen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
  1. Blockieren/verriegeln Sie den Batterieschalter in der Position „OFF“ (Aus).

    Leerer Batterieschrank – Kabeleingang unten

    Leerer Batterieschrank – Kabeleingang oben

  2. Schließen Sie das PE-Kabel an.
  3. Schließen Sie die DC-Kabel (DC+, N, DC-) aus der USV an.
  4. Installieren Sie die Abdeckung über den Anschlussklemmen auf der linken Seite des Batterieschalters.
  5. Installieren Sie die Batterien gemäß der Beschreibung der im Lieferumfang des leeren Batterieschranks enthaltenen Installationsanleitung.
  6. Verbinden Sie die Batteriekabel (Batt+, N, Batt-) von den Batterien im leeren Batterieschrank mit dem Batterieschalter.

    Leerer Batterieschrank – Kabeleingang unten

    Leerer Batterieschrank – Kabeleingang oben

  7. Installieren Sie die Abdeckung über den Anschlussklemmen auf der rechten Seite des Batterieschalters.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.