990-5997D-005

Anschließen der Signalkabel

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln.
HINWEIS: In den Abbildungen in diesem Verfahren wird ein System mit Kabeleingang unten dargestellt. Das Verfahren ist identisch für ein System mit Kabeleingang oben.
  1. Installieren Sie den Temperatursensor, der im Lieferumfang der USV enthalten ist.
    WARNUNG
    Brandgefahr
    Positionieren Sie den Temperatursensor wie hier beschrieben, um korrekte Temperaturmessungen zu gewährleisten.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

    Vorderansicht des leeren Batterieschranks

  2. Verlegen Sie die Kabel des Batterietemperatursensors durch die Ober- oder Unterseite des leeren Batterieschranks zu den potenzialfreien Anschlüssen in der US: BAT_T für Easy UPS 3M und J12 für Easy UPS 3L V.
  3. Verlegen Sie die Signalkabel durch die Ober- oder Unterseite des leeren Batterieschranks zum Batterieschalter.
  4. Entfernen Sie die Abdeckung über dem Batterieschalter.
  5. Schließen Sie die Signalkabel wie in einem der folgenden Schaltpläne für Easy UPS 3M dargestellt an.

    Signalkabel in Installationen mit einem Batterieschalter

    Signalkabel in Installationen mit zwei Batterieschaltern

    1. Verbinden Sie die Signalkabel des AUX-Schalters von dem/den Batterieschalter(n) und von der/den Sicherung(en) mit J5–1 und J5–2 in der USV.
    2. Verbinden Sie die Signalkabel der Arbeitsstromauslösespule von dem/den Batterieschalter(n) mit J6–1 und J6–4 in der USV.
  6. Schließen Sie die Signalkabel wie im folgenden Schaltplan für Easy UPS 3L dargestellt an.
    1. Verbinden Sie die Signalkabel des AUX-Schalters von den Batterieschaltern und von der/den Sicherung(en) mit J4-3 und J4-4, J5-1 und J5-2 sowie J5-3 und J5-4 in der USV.
    2. Verbinden Sie die Signalkabel der Arbeitsstromauslösespule von den Batterieschaltern mit J3-1 und J3-2, J3-3 und J3-4 sowie J4-1 und J4-2 in der USV.
  7. Befestigen Sie die Signalkabel mit Kabelbindern (bereitgestellt) an der Zugentlastung.
  8. Bringen Sie die Abdeckung über dem Batterieschalter wieder an.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.