990-5997D-028

Подключение силовых кабелей

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Перед подключением кабелей аккумуляторных батарей к батарейному автомату необходимо полностью отключить питание системы ИБП.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
  1. Закройте/заблокируйте батарейный автомат в положении ВЫКЛ.

    Пустой шкаф для батарей – нижний кабельный ввод

    Пустой шкаф для батарей – верхний кабельный ввод

  2. Подключите кабель PE.
  3. Подключите кабели постоянного тока (DC+, N, DC-) от ИБП.
  4. Установите защитную крышку на клеммы с левой стороны батарейного автомата.
  5. Установите батареи, как описано в руководстве по установке, входящем в комплект пустого шкафа для батарей.
  6. Подключите кабели батарей (Batt+, N, Batt-) от батарей в пустом шкафу для батарей к батарейному автомату.

    Пустой шкаф для батарей – нижний кабельный ввод

    Пустой шкаф для батарей – верхний кабельный ввод

  7. Установите защитную крышку на клеммы с правой стороны батарейного автомата.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.