990-5997D-005

Montage

HINWEIS: Die Abbildungen in diesem Handbuch zeigen die Installation in einem leeren Batterieschrank mit einer Breite von 700 mm. Das Batterieschalterkit kann auch in einem leeren Batterieschrank mit einer Breite von 1100 mm oder in einem geerdeten Metallgehäuse installiert werden.
  1. Montieren Sie das Batterieschalterkit. Folgen Sie einem der folgenden Verfahren:
  2. Anschließen der Signalkabel.
  3. Anschließen der Leistungskabel.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.