990-5997D-005

Montieren des Batterieschalterkits in einem geerdeten Metallgehäuse

VORSICHT
Beschädigungsrisiko
Montieren Sie das Batterieschalterkit in einem geerdeten Metallgehäuse mit ausreichend Raum zum Biegen der Kabel und genügend Freiraum. Die Oberfläche für die Montage muss eben sein und das Gewicht des Batterieschalterkits tragen können.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  Mindestmaße des Metallgehäuses H x B x T (mm) Mindestoberfläche für Lüftung (mm²)
Batterieschalterkit (E3MBBK60K80H) 650 x 500 x 280 65000
Batterieschalterkit (E3MBBK100K200H) 800 x 500 x 280 120000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. Messen und markieren Sie die Löcher für die Montage des Batterieschalterkits im Metallgehäuse.
  2. Bohren Sie Löcher an allen markierten Stellen.
  3. Installieren Sie das Batterieschalterkit im Metallgehäuse.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.