990-5997D-004

Tilslut strømkablerne

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Sluk fuldstændigt for UPS-systemet, inden batterikablerne tilsluttes batteriafbryderen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Lås/markér batteriafbryderen i positionen OFF.

    Det tomme batteriskab – adgang nedefra

    Det tomme batteriskab – adgang oppefra

  2. Tilslut PE-kablet.
  3. Tilslut jævnstrømskablerne (DC+, N, DC-) fra UPS'en.
  4. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på venstre side af batteriafbryderen.
  5. Installer batterierne som beskrevet i den installationsmanual, der følger med det tomme batteriskab.
  6. Tilslut batterikablerne (Batt+, N, Batt-) fra batterierne i det tomme batteriskab til batteriafbryderen.

    Det tomme batteriskab – adgang nedefra

    Det tomme batteriskab – adgang oppefra

  7. Installer beskyttelsesdækslet over terminalerne på højre side af batteriafbryderen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.