990-5996D-019

전원 케이블 연결

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
전원 케이블을 배터리 차단기 박스에 연결하기 전에 UPS 시스템 전원을 완전히 차단하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
TT 및 TN 시스템의 경우 시스템의 각 독립형 캐비넷이 시스템을 공급하는 분전반의 보호 접지 단자에 개별적으로 연결되어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
경고
아크 플래시 위험
전원 케이블을 연결하기 위해 제공된 M8/M10 볼트와 너트를 사용하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
  1. 배터리 차단기를 잠그거나 태그아웃합니다.
  2. 배터리 차단기 박스 상단 또는 하단을 통해 PE 케이블을 정렬하고 연결합니다.

    E3MBBB60K80H 상단 케이블 인입구

    E3MBBB60K80H 하단 케이블 인입구

    E3MBBB100K200H

  3. UPS에서 배터리 차단기 박스 상단 또는 하단을 통해 DC 케이블을 정렬하고 연결합니다(DC+, N, DC-).
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    설치를 계속하기 전에 배터리 차단기 박스 상단에 내부 커버를 다시 설치하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  4. 배터리 뱅크에서 배터리 차단기 박스 하단을 통해 배터리 케이블을 정렬하고 연결합니다(Batt+, N, Batt-).
    위험
    감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
    • 설치를 계속하기 전에 배터리 차단기 박스 하단에 내부 커버를 다시 설치하십시오.
    • 극성이 올바른지 확인하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  5. 배터리 차단기 박스의 왼쪽 측면, 상단 및 하단에 있는 케이블 릴리프에 케이블을 고정합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.