990-5996D-012

Raccorder les câbles d'alimentation

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Procédez à une mise hors tension complète du système d'ASI avant de raccorder les câbles d'alimentation au coffret disjoncteur batterie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Pour les systèmes TT et TN : chaque armoire autonome du système doit être raccordée individuellement à la borne de protection de mise à la terre du tableau de répartition alimentant le système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
risque d'arc électrique
Utilisez les vis et écrous M8/M10 fournis pour raccorder les câbles d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
  2. Acheminez les câbles PE par le haut ou par le bas du coffret disjoncteur batterie et raccordez-les.

    Entrée des câbles par le haut E3MBBB60K80H

    Entrée des câbles par le bas E3MBBB60K80H

    E3MBBB100K200H

  3. Acheminez les câbles DC depuis l'ASI par le haut ou par le bas du coffret disjoncteur batterie et raccordez-les (DC+, N, DC-).
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    Réinstallez le panneau intérieur dans la partie supérieure du coffret disjoncteur batterie avant de poursuivre l'installation.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  4. Acheminez les câbles de batterie depuis le bloc de batteries par le bas du coffret disjoncteur batterie et raccordez-les (Batt+, N, Batt-).
    DANGER
    RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
    • Réinstallez le panneau intérieur dans la partie inférieure du coffret disjoncteur batterie avant de poursuivre l'installation.
    • Assurez-vous que la polarité est respectée.
    Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  5. Fixez les câbles dans les passages de câbles sur le côté gauche, le haut et le bas du coffret disjoncteur batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.