990-6287B-012

Bouton d'arrêt d'urgence à distance

Utilisez le bouton d'arrêt d'urgence à distance en cas d'urgence uniquement.

Lorsque le bouton d'arrêt d'urgence à distance est activé, l'ASI réalisera les actions suivantes :

  • Par défaut : Éteindre le redresseur, l'onduleur, le chargeur et le bypass statique et arrêter immédiatement l'alimentation de la charge, ou

  • Configurable : Passer en mode bypass statique et continuer à alimenter la charge.

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Le circuit de commande de l'ASI restera actif après l'activation du bouton d'arrêt d'urgence à distance si l'entrée est disponible.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.