990-6287B-024

EPO remoto

Use o EPO remoto apenas em caso de emergência.

Quando o EPO remoto é ativado, o nobreak irá:

  • Por padrão: Desativar o retificador, inversor, carregador e bypass estático e parar de fornecer a carga imediatamente, ou

  • Configurável Transfirir para o modo de bypass estático e continuar a alimentar a carga.

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O circuito de controle do nobreak permanecerá ativo após o EPO remoto ser ativado se a entrada estiver disponível.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.