990-6287A-005

Remote-Notausschaltung

Verwenden Sie die Remote-Notausschaltung nur in Notfällen.

Wenn die Remote-Notausschaltung aktiviert ist, führt die USV die folgenden Aktionen aus:

  • Standardeinstellung: den Gleichrichter, den Wechselrichter, das Ladegerät und den statischen Bypass ausschalten und die Versorgung der Last beenden oder

  • Konfigurierbar: in den statischen Bypass-Modus wechseln und die Versorgung der Last aufrechterhalten

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Der Steuerkreis der USV bleibt nach dem Aktivieren der Remote-Notausschaltung aktiv, sofern ein Eingang verfügbar ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.